以下に,CS+ Python関数(共通)の一覧を示します。
表 B.2
CS+ Python関数(共通)
関数名
機能概要
common.GetOutputPanel
出力 パネルの内容を表示します。
common.OutputPanel
出力 パネルに文字列を表示します。
common.PythonInitialize
Pythonを初期化します。
server.Start
Python 3実行環境と接続するためのソケット通信を開始します。
server.Stop
Python 3実行環境と接続するためのソケット通信を終了します。