以下に,CS+ Pythonプロパティ(プロジェクト用)の一覧を示します。
表 B.8
CS+ Pythonプロパティ(プロジェクト用)
プロパティ名
機能概要
project.Device
アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラ名を参照します。
project.IsOpen
プロジェクトを読み込んでいるかどうかを確認します。
project.Kind
アクティブ・プロジェクトの種類を参照します。
project.Name
アクティブ・プロジェクト・ファイル名(パスなし)を参照します。
project.Nickname
アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラ名の愛称を参照します。
project.Path
アクティブ・プロジェクト・ファイル名(パス付き)を参照します。