Everything
1. 概  説

CS+は,マイクロコントローラ用の統合開発環境です。Pythonコンソールは,スクリプト言語であるIronPython(.NET Framework上で動作するPython)を使用して,CS+を制御することができます。CS+を制御するための関数,プロパティ,クラス,イベントを追加しています。

また,外部通信機能により,Python 3実行環境からCS+を制御することができます。

 

このドキュメントでは,Pythonコンソールの使用方法,ならびにCS+向けに機能拡張した関数,プロパティ,クラス,イベントについて説明します。

 

===========

This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

===========

注意

上記Webサイトは本ドキュメントから表示できない場合があります。