使用プログラムの概要
![]()

使用するプログラムと、RH850/F1Lボードの概要を説明します。
1. プログラムの概要
今回使用するプログラムはLEDを約1秒毎に点滅させる簡単なプログラムです。
LEDが約1秒毎に点滅します
2. RH850/F1Lボードの概要
RH850/F1Lボードの概要は以下のとおりです。


LED1-4 :P8_4~P8_7がLOWで発光します。
14pinコネクタ :オンチップデバッグや書き込み時に使用します。
![]()

使用するプログラムと、RH850/F1Lボードの概要を説明します。
1. プログラムの概要
今回使用するプログラムはLEDを約1秒毎に点滅させる簡単なプログラムです。
LEDが約1秒毎に点滅します
2. RH850/F1Lボードの概要
RH850/F1Lボードの概要は以下のとおりです。


LED1-4 :P8_4~P8_7がLOWで発光します。
14pinコネクタ :オンチップデバッグや書き込み時に使用します。