アップデートのダウンロードとインストールの進捗を表示します。
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | アップデートのダウンロード中,インストール中に自動的にオープン | 
[各エリアの説明]
現在のアップデートおよびインストールの進捗状況を表示します。
アップデートおよびインストールが完了すると自動的にダイアログは閉じられます。
ダウンロード中はダウンロードしているファイルのサイズに対するダウンロード済みサイズの割合を表示します。
インストール中はインストールを行うアップデートの数に対するインストール済みのアップデートの割合を表示します。
[機能ボタン]