![](Updater_Jpn-32.gif)
メイン・エリアの表示変更や,設定を変更するメニューが表示されます。項目を選択することによって項目に対応する操作を行うことができます。
対応するマイクロコントローラのアップデートの表示を行います。 (過去にマイクロコントローラ指定機能により指定されたマイクロコントローラの名称を最近指定された順に5つまで表示されています。) |
|
アップデート・マネージャのオプション ダイアログを表示します。 |
|
メイン・エリアの表示変更や,設定を変更するメニューが表示されます。項目を選択することによって項目に対応する操作を行うことができます。
対応するマイクロコントローラのアップデートの表示を行います。 (過去にマイクロコントローラ指定機能により指定されたマイクロコントローラの名称を最近指定された順に5つまで表示されています。) |
|
アップデート・マネージャのオプション ダイアログを表示します。 |
|