ビルド・モードの追加と削除,および現在のビルド・モードの一括設定を行います。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択 |
[各エリアの説明]
[ビルド・モードの一覧]エリアで選択しているビルド・モードを表示します。
|
すべてに適用
|
表示しているビルド・モードを現在開いているプロジェクトのメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトに設定します。
|
現在開いているプロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)に存在するすべてのビルド・モードを一覧表示します。
デフォルトでは,すべてのプロジェクトの現在のビルド・モードが一致している場合は,そのビルド・モードを選択します。
一致していない場合は,“DefaultBuild”を選択します。
一部のメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトのみに存在するビルド・モードには,“*”を付加します。
なお,ビルド・モードには,あらかじめ“DefaultBuild”が用意されており,常に先頭に表示します。
|
複製...
|
選択しているビルド・モードを複製します。
文字列入力 ダイアログがオープンし,入力した名前でビルド・モードを複製し,現在開いているプロジェクトのメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトに追加します。
なお,“*”を付加しているビルド・モードを複製する場合,そのビルド・モードがメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトに存在しなければ,DefaultBuildを複製します。
登録可能なビルド・モード数は,20個までです。
|
|
削除
|
選択しているビルド・モードを削除します。
ただし,DefaultBuildを削除することはできません。
なお,現在設定中のビルド・モードを削除した場合は,“DefaultBuild”が設定されます。
|
|
名前の変更...
|
選択しているビルド・モードの名前を変更します。
文字列入力 ダイアログがオープンし,入力した名前でビルド・モードの名前を変更します。
|
注意 | ビルド・モードを複製,およびビルド・モードの名前を変更する場合,すでに存在するビルド・モードと同名の名前を使用することはできません。 |
備考 1. | ビルド・モード名として指定可能な文字数は127文字までです。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。 |
|
|
|
|
同名のビルド・モードがすでに存在します。
|
同名のビルド・モードがすでに存在します。
|
|
127文字を越える文字を指定できません。
|
長い名前(128文字以上)のビルド・モードを指定しました。
|
|
ビルド・モード名が不正です。文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
不正なビルド・モード名を指定しました。
ビルド・モード名のフォルダを作成するため,文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
備考 2. | 登録可能なビルド・モード数は,20個までです。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。 |
|
|
|
|
1つのプロジェクト/サブプロジェクトに設定できるビルド・モード数は,20個までです。
|
登録するビルド・モード数が20個を越えました。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
閉じる
|
本ダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|