プロジェクトの設定情報は,プロジェクト・ファイル(*.mtpj)と環境依存情報保存ファイル(*.mtud)に保存します。
[ファイル]メニュー,または[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを保存]を選択してください。
プロジェクト・ファイルが他のプログラムによって変更されている場合,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
図 2.97
メッセージ ダイアログ
処理を継続するには,ダイアログ上で[はい]をクリックしてください。
現在の設定情報でプロジェクト・ファイルを上書きします。