Everything
2.3.2 ライセンスの使用状況を確認する

ライセンス・マネージャ ウインドウを起動すると,ライセンス・エリアに有効な登録済みライセンスのリストが表示されます。

図 2.1

ライセンス・マネージャ ウインドウ

 

使用中のライセンスはライセンス名が太字で表示され,左側に使用状況を示すアイコンが表示されます。

 

ノードロック・ライセンス(permanent)として使用中です。

 

ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。

 

ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。(使用期限が近づいています。)

 

ノードロック・ライセンス(annual)の使用期限を過ぎたため使用できません。

 

フローティング・ライセンスとして使用中です。

 

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)として使用中です。

 

表示内容が古い場合は[最新の状態に更新]をクリックして表示を更新します。

図 2.2

使用状況の表示を更新

 

また,ライセンス名を選択すると,下部にライセンスの使用状況が表示されます。

図 2.3

使用状況の詳細