関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の関数/変数を参照している箇所を検索し,その結果として参照箇所一覧を表示することができます。
操作は,対象となる関数/変数の表示行を選択したのち(複数行選択可),コンテキスト・メニューの[すべての参照を検索]を選択することで行います。
検索結果は,次の出力 パネルの[参照の検索]タブ上に出力されます。
| 
図 2.19 | 関数/変数の参照箇所一覧の出力例(出力 パネル) | 
 
参照箇所一覧では,検索結果として次の情報を出力します。
なお,出力フォーマットについての詳細は,出力 パネルの[参照の検索]タブを参照してください。
| 
- | 対象関数内で参照(リード/ライト)している変数の一覧 | 
| 
注意 | C/C++ソース・ファイル中の“#if”/“#ifdef”などで,コンパイル時にプリプロセッサにより除外されるコードにおいて参照されている箇所は参照箇所として出力されません。 | 
| 
備考 1. | 出力結果上の関数名/変数名をダブルクリックすることにより,エディタ パネルをオープンし,該当関数/変数が定義されているソース・テキスト箇所へジャンプすることができます。 | 
| 
備考 2. | 出力 パネルの[参照の検索]タブにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 出力-参照の検索 を保存...]を選択することにより,参照箇所一覧をテキスト・ファイル(*.txt)に保存することができます。 |