マルチコア用プロジェクトにおいて,構成アプリケーションとして設定した各プロジェクトのインテル拡張ヘキサ・ファイル,またはモトローラ・Sタイプ・ファイルを1つのヘキサ・ファイルに結合することができます(この機能を“オブジェクト結合機能”と呼びます)。
なお,インテル拡張ヘキサ・ファイルとモトローラ・Sタイプ・ファイルを混在させることはできません。
ブート・ローダ・プロジェクト,および各アプリケーション・プロジェクトにおいて,ヘキサ・ファイルの出力,およびヘキサ・フォーマットの設定を行います。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。
[出力ファイル]カテゴリの[ヘキサ・ファイルを出力する]プロパティで[はい]を選択します。

[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[インテル拡張ヘキサ・ファイル(-FOrm=Hexadecimal)],または[モトローラ・Sタイプ・ファイル(-FOrm=Stype)]を選択します。

ブート・ローダ・プロジェクトにおいて,1つのヘキサ・ファイルに結合することを指定します。
[出力ファイル]カテゴリの[オブジェクト結合機能を使用する]プロパティで[はい]を選択します。

結合したヘキサ・ファイルの出力先は,[結合ヘキサ・ファイルの出力フォルダ]プロパティで指定することができます(デフォルト:%BuildModeName%_merged)。