本タブでは,I/Oヘッダ・ファイル生成ツールに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1)[I/Oヘッダ・ファイル]
(2)[その他]
[各カテゴリの説明]
I/Oヘッダ・ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する
|
ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新するかどうかを選択します。
デバイス・ファイルがI/Oヘッダ・ファイル生成時より新しい場合やI/Oヘッダ・ファイル生成関連のプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。更新は自動的に上書きで行い,拡張子bakでバックアップ・ファイルを作成します。
この内容はすべてのビルド・モードで共通です。
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい(デバイス・ファイルのみチェック)
|
ビルド時にデバイス・ファイルが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。
|
はい(プロパティのみチェック)
|
ビルド時にプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。
|
はい(デバイス・ファイルとプロパティをチェック)
|
ビルド時にデバイス・ファイル,またはプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。
|
いいえ
|
ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新しません。
|
I/Oヘッダ・ファイル生成時のデバイス・ファイル
|
I/Oヘッダ・ファイルを生成した時のデバイス・ファイルのファイル名とバージョンを表示します。
なお,本プロパティは,[ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する]プロパティで[いいえ]以外を選択した場合のみ表示します。
|
デフォルト
|
I/Oヘッダ・ファイル生成時のデバイス・ファイルとバージョン
|
変更方法
|
変更不可
|
現在のデバイス・ファイル
|
実行中のCS+環境にインストールされているデバイス・ファイルのファイル名とバージョンを表示します。
なお,本プロパティは,[ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する]プロパティで[いいえ]以外を選択した場合のみ表示します。
|
デフォルト
|
現在のデバイス・ファイル
|
変更方法
|
変更不可
|
1ビット・アクセスを出力する
|
I/Oヘッダ・ファイルに1ビット単位のIORアクセス用マクロ定義を出力するかどうかを選択します。
この内容はすべてのビルド・モードで共通です。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
1ビット・アクセスを出力します。
|
いいえ
|
1ビット・アクセスを出力しません。
|
MISRA-Cオプションを有効にする
|
MISRA-Cルールに適合したI/Oヘッダ・ファイルを出力するかどうかを選択します。
この内容はすべてのビルド・モードで共通です。
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい(-misra_c=on)
|
MISRA-Cルールに適合したI/Oヘッダ・ファイルを出力します。
|
いいえ
|
MISRA-Cルールを考慮しません。
|
デバイス・ファイル名の定義マクロを出力する
|
CA78K0Rではあらかじめ定義されたマクロ名として扱われていた,以下の定義マクロ(ターゲットCPUを示すマクロ)を出力するかどうかを選択します。
#define デバイス・ファイル名マクロ 1
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい(-ca78k0r=on)
|
デバイス・ファイル名の定義マクロを出力します。
|
いいえ
|
デバイス・ファイル名の定義マクロを出力しません。
|
FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成する
|
FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成するかどうかを選択します。
生成する場合の生成タイミングはI/Oヘッダ・ファイルの生成と同時です。
生成は上書きで行い,拡張子bakでバックアップ・ファイルを作成します。
なお,本プロパティはFAAを持つマイクロコントローラの場合に表示します。
この内容はすべてのビルド・モードで共通です。
|
デフォルト
|
はい(-faa_inc)
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい(-faa_inc)
|
FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成します。
|
いいえ
|
FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成しません。
|
I/Oヘッダ・ファイルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
その他の追加オプション
|
その他に追加するI/Oヘッダ・ファイル生成オプションを入力します。
なお,ここで設定したオプションは,I/Oヘッダ・ファイル生成オプション群の最後に付加されます。
|
デフォルト
|
空欄
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力,または[...]ボタンをクリックし,文字列入力 ダイアログによる編集
|
指定可能値
|
259文字までの文字列
|