![](Build-RX_Jpn-90.gif)
セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のアドレスを選択したのち,[追加...],または[変更...]ボタンをクリック |
アドレスをテキスト・ボックスに直接入力,または
ボタンにより選択します。
指定可能な値の範囲は,0~FFFFFFFF(16進数)です(デフォルト:0)。
本ダイアログをクローズし,指定したアドレスをセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアの適切な位置に挿入します(セクションは空欄)。
本ダイアログをクローズし,指定したアドレスに応じて,セクション・グループ(アドレスと属するセクション)をセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアの適切な位置に移動します。 |
|||||