-h
CcnvCA78K0のオプションの説明を表示します。
[指定形式]
-
省略時解釈
CcnvCA78K0のオプションの説明を表示しません。
[詳細説明]
CcnvCA78K0のオプションの説明を標準エラー出力に表示します。
本オプション指定時は変換しません。
他のオプションを同時に指定した場合は,他のオプションを無視します。
-Vを同時に指定した場合は,-Vを優先します。
[使用例]
>CcnvCA78K0 -h