Everything

使用例

ワンショットタイマとして使用する

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TMKC

使用する

動作モード設定

単体動作モード

TMKC0

TKCO00

使用しない

TKCO01

使用しない

TKCO02

使用しない

TKCO03

使用しない

TKCO04

使用しない

TKCO05

使用しない

周期設定

50(実際の値:50)

TKCO00デューティ

0(%)(実際の値:0%)

TKCO01デューティ

0(%)(実際の値:0%)

TKCO02デューティ

0(%)(実際の値:0%)

TKCO03デューティ

0(%)(実際の値:0%)

TKCO04デューティ

0(%)(実際の値:0%)

TKCO05デューティ

0(%)(実際の値:0%)

タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTMKC0)

使用する

優先順位 (INTTMKC0)

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TMKC channel 0 counter */

       R_TMR_KC0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_timer_user.c

static void __near r_tmr_kc0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop TMKC channel 0 counter */

       R_TMR_KC0_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}