Everything

使用例

比較結果の有効エッジを検出すると、比較終了

 

[GUI設定例]

コンパレータ

使用する

Comparator

使用する

コンパレータ入力

IVCMP00

基準電圧

IVREF0

ノイズ・フィルタ使用許可

使用しない

出力設定 (VCOUT0)

使用する

出力極性設定

正転

STOP モード解除 設定

使用する

コンパレータ出力の有効エッジ検出で割り込み発生 (INTCMP0)

使用する

有効エッジ

両エッジ

優先順位

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start the comparator 0 */

       R_COMP0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_comp_user.c

static void __near r_comp0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop the comparator 0 */

       R_COMP0_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}