Everything

使用例

アナログスイッチを使用してオペアンプ出力を行う

 

[GUI設定例]

オペアンプ&アナログスイッチ

AMPANSW

使用する

OPAMP

使用する

オペアンプ動作の設定

使用する

オペアンプ0を使用します

使用する

オペアンプ1を使用します

使用する

オペアンプ2を使用します

使用する

OPAMP0/OPAMP1基準電流回路の設定

停止

 

 

 

OPAMP0/OPAMP1動作モード設定

ロウパワー・モード

 

 

 

OPAMP2動作モード設定

ロウパワー・モード

 

 

 

ELCトリガ設定

オペアンプ ユニット0:オペアンプELCトリガ0

オペアンプ ユニット1:オペアンプELCトリガ1

オペアンプ ユニット2:オペアンプELCトリガ2

 

 

 

オペアンプ0 起動/停止トリガ制御設定

ソフトウエア・トリガ・モード

 

 

ANSW

 

使用する

 

 

 

アナログスイッチ動作設定

使用する

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX00を有効にします

使用する

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX01を有効にします

使用する

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX02を有効にします

使用する

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX03を有効にします

使用する

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX10を有効にします

使用しない

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX11を有効にします

使用しない

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX12を有効にします

使用しない

 

 

 

アナログマルチプレクサMUX13を有効にします

使用しない

 

 

 

低抵抗スイッチ0を有効にします

使用しない

 

 

 

低抵抗スイッチ1を有効にします

使用しない

 

 

 

低抵抗スイッチ2を有効にします

使用しない

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start charge pump 0 */

       R_ANSW_ChargePump0_On();

 

       /* Start the operational amplifier 0 */

       R_OPAMP0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}