以下に、コード生成ツールがバス用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.7 バス用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_BSC_Create
バスを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_BSC_Create_UserInit
バスに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_bsc_buserr_interrupt
バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の発生に伴う処理を行います。
R_BSC_Error_Monitoring_Start
バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を許可します。
R_BSC_Error_Monitoring_Stop
バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を禁止します。
R_BSC_InitializeSDRAM
SDRAM コントローラの初期化を行います。
More:
使用例