通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)の発生に伴う処理を行います。
備考
本 API 関数は、I2Cバス・インタフェースが通信エラー/イベント発生(アービトレーションロスト,NACK,タイムアウト,スタート・コンディション,ストップ・コンディション)を検出した場合に発生する通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void
r_riicn_error_interrupt ( void );
備考
n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし