RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_rspin_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rspin_callback_error ( uint8_t err_type );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
O |
uint8_t err_type; |
RSPIエラー割り込みの発生要因(x部は不定) xxxx00x1B : オーバランエラーの検出 xxxx01x0B : モードフォルトエラーの検出 xxxx10x0B : パリティエラーの検出 |
[戻り値]
なし