「2.3 情報の設定」で設定した情報に応じたソース・コード(デバイス・ドライバ・プログラム)を確認します。
なお,ソース・コードの確認は,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→ソース・コード・ノード(→API関数ノード)をダブルクリックすることによりオープンするコード生成プレビュー パネルで行います。
![](r20ut3104jj0110_cscgpf-8.gif)
プロジェクト・ツリー パネルのソース・ファイル名,またはAPI関数名を選択することにより,ソース・コードの表示を切り替えることができます。 |
コード生成プレビュー パネルに表示されるソース・コードの文字色は,以下の意味を持ちます。 |
コード生成プレビュー パネル内でソース・コードを編集することはできません。 |
一部のAPI関数については,ソース・コードの出力時(周辺機能 パネルの |