CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。
![](r20ut3104jj0110_cscgpf-29.gif)
レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル,ソース・コードに関する情報を保持したファイル)を出力します。
|
|||||
出力 パネル専用部分 |
|||||
出力 パネル専用部分 該当タブのメッセージに名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。 |
プロパティ パネル専用部分 |
|
プロパティ パネル専用部分 |
|
プロパティ パネル専用部分 |
|
プロパティ パネル専用部分 |
|
編集中の項目に表示されている全文字列,またはメッセージ・エリアに表示されている全文字列を選択します。 |
|
コード生成プレビュー パネル/出力 パネル専用部分 |
|
出力 パネル専用部分 |
プロジェクト・ツリー パネル専用部分 プロジェクト・ツリー パネルをオープンします。 |
|
プロパティ パネル専用部分 プロパティ パネルをオープンします。 |
|
出力 パネル専用部分 出力 パネルをオープンします。 |
|
コード生成プレビュー パネル専用部分 コード生成プレビュー パネルをオープンします。 |
プロジェクト・ツリー パネル専用部分 プロジェクト・ツリー パネルのヘルプを表示します。 |
|
プロパティ パネル専用部分 プロパティ パネルのヘルプを表示します。 |
|
周辺機能 パネル専用部分 周辺機能 パネルのヘルプを表示します。 |
|
コード生成プレビュー パネル専用部分 コード生成プレビュー パネルのヘルプを表示します。 |
|
出力 パネル専用部分 出力 パネルのヘルプを表示します。 |