Everything

det_mem

概要
メモリ・オブジェクトの登録解除
C言語形式
 ER      det_mem ( VP base );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 VP      base;
メモリ・オブジェクトの先頭アドレス

機能
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
先頭アドレスがbaseのメモリ・オブジェクトの登録を解除します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_OACV
-27
オブジェクト・アクセス違反
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- 先頭アドレスがbaseのメモリ・オブジェクトが存在しない。