Everything

pol_sem

ipol_sem

概要
資源の獲得(ポーリング)
C言語形式
 ER      pol_sem ( ID semid );
 ER      ipol_sem ( ID semid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID

機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- semid≦0
- semid > VTMAX_SEM
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからipol_semを発行した場合,および非タスクからpol_semを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- semidのセマフォが存在しない。
E_TMOUT
-50
ポーリング失敗