Everything

[RI600V4]タブ

概要
本タブでは,使用するRI600V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
- バージョン情報
表示イメージ
機能
1 ) [バージョン情報]
RI600V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
カーネル・バージョン
使用するRI600V4のバージョンを表示します。
デフォルト
インストールしているRI600V4のバージョン
変更方法
変更不可
インストール・フォルダ
使用するRI600V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
デフォルト
使用するRI600V4がインストールされているフォルダ
変更方法
変更不可
エンディアン
プロジェクトで設定しているエンディアンを表示します。
ビルド・ツールの[エンディアンの選択]プロパティで選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。
デフォルト
ビルド・ツールでのプロパティで選択しているエンディアン
変更方法
変更不可