-   
 
   frsm_tsk
   ifrsm_tsk
  
    -   
  
 
 	
  
  
    
 ER      frsm_tsk ( ID tskid );
 
 
 
 ER      ifrsm_tsk ( ID tskid );
 
 | 
  
 
 
 	
  
  
    
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_frsm_tsk
 
 
 
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_ifrsm_tsk
 
 | 
  
 
 
 tskidで指定されたタスクのサスペンド要求カウンタに0x0を設定し,対象タスクのSUSPENDED状態を強制的に解除します。
 
 これにより,対象タスクは,SUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移します。
 
 備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。
 
 備考2 本サービス・コールでは,強制解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない
  
 |