コンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。
[指定形式]
シンボル欄 
 | 
ニモニック欄 
 | 
オペランド欄 
 | 
コメント欄 
 | 
  
 | 
._line_end 
 | 
inline_asm 
 | 
[; コメント] 
 | 
 
[機能]
-  | ._line_end疑似命令はコンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。  | 
 
[詳細説明]
-  | ._line_end疑似命令は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの#pragma inline_asm 指定情報です。  | 
 
-  | ._line_end疑似命令は,inline_asm指定関数における命令列の終了を意味します。  |