Everything
11.5 コンパイラ・パッケージのバージョンについて

最適化リンカを使用する際は,入力するすべてのオブジェクト・ファイル,リロケータブル・ファイル,ライブラリ・ファイルを生成したコンパイラ・パッケージと同じか,より新しいコンパイラ・パッケージに付属しているものを使用してください。

標準ライブラリを使用する際は,使用する最適化リンカと同じコンパイラ・パッケージに付属しているものを使用してください。