初期値なし変数領域を確保するには,初期値なしセクション中で,.ds疑似命令を使用します。
 
他ファイルからも参照可能にするには,そのラベルを.public疑似命令で宣言する必要があります。
 
        .dseg   sbss 
        .public _val0           ;_val0を他ファイルから参照可能にします 
        .public _val1           ;_val1を他ファイルから参照可能にします 
        .public _val2           ;_val2を他ファイルから参照可能にします 
        .align  4               ;_val0 を4バイト整列します 
_val0: 
        .ds      4              ;val0は4バイトの領域を確保します 
_val1: 
        .ds      2              ;val1は2バイトの領域を確保します 
_val2: 
        .ds      1              ;val2は1バイトの領域を確保します 
 |