Everything

memcmp


オブジェクトを比較します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

int __far memcmp(const void __near *s1, const void __near *s2, size_t n);

int __far _COM_memcmp_ff(const void __far *s1, const void __far *s2, size_t n);

[戻り値]

s1の指すオブジェクトがs2の指すオブジェクトより大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,または0より小さい値を返します。

[詳細説明]

s1の指すオブジェクトの最初のn文字をs2の指すオブジェクトと比較します。