-outcode
<コンパイル・オプション / その他オプション>
[指定形式]
-outcode = { euc | sjis | utf8 | big5 | gb2312 }
-
省略時解釈
outcode=sjisです。
[詳細説明]
文字列、文字定数内の文字を指定した文字コードで出力します。
オプションと文字コードの関係を以下に示します。
表 2.11
オプションと文字コードの関係(outcode)
オプション
文字コード
euc
EUCコード
sjis
SJISコード
utf8
UTF-8コード
big5
Big5コード
gb2312
GB2312コード
[備考]
outcode=big5またはoutcode=gb2312を指定する場合は、それぞれbig5またはgb2312オプションもあわせて指定しなければなりません。