Everything
3.3.2 オプション情報

コマンドライン、サブコマンドファイルで指定したオプション列を出力します。

オプション情報の出力例を示します(rlink -subcommand=test.sub -list -showを指定した場合)。

項番

説明

(1)

コマンドライン、サブコマンドで指定したオプション列を、指定順に出力します。

(2)

サブコマンドファイルtest.sub内のサブコマンドです。