ldiv
long型整数の除算の商と余りを計算します。
[指定形式]
#include <stdlib.h>
ldiv_t ldiv(long numer, long denom);
[引数]
numer 被除数
denom 除数
[戻り値]
numerをdenomで除算した結果の商と余り
[備考]
型ldiv_tは次のように定義されています。
typedef struct {
long quot;
long rem;
} ldiv_t;