Everything

2. 2. 1  表示項目の選択

リソース情報ツールでは,リアルタイムOS リソース情報 パネルに表示させる項目を選択することができます。
なお,表示項目の選択は,リアルタイムOS リソース情報 パネルのヘッダ部(ヘッダ列,またはヘッダ行)でマウスを右クリックした際に表示されるコンテキスト・メニュー“表示”から行います。
図2―1  表示項目の選択
備考  表示項目の選択は,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
表2―1  表示項目の選択
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。