Everything

[セマフォ]タブ

RI600V4のセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。
図A―6  [セマフォ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600V4のセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
セマフォ名
セマフォの現在状態を示すアイコン,およびセマフォの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
待ちタスクあり
待ちタスクなし
ID
セマフォのIDを表示します。
キュー状態
セマフォの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Empty
待ちタスクなし
現在の資源数
セマフォの現在資源数を表示します。
最大資源数
セマフォの最大資源数を表示します。
初期資源数
セマフォの初期資源数を表示します。
属性
タスクのキューイング方式を表示します。
TA_TFIFO
資源の獲得要求を行った順
TA_TPRI
タスクの優先度順

(b) 第2階層
セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―7  [セマフォ]タブ(待ちタスク情報)
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
セマフォ名,ID,キュー状態,現在の資源数,最大資源数,初期資源数,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,現在の資源数,最大資源数,初期資源数
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。