各SFRを任意のカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式を編集することができます。
作成したいSFR名にキャレットを移動したのち,ツールバーの
ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。
編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。
削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックします。
SFR名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,SFRはカテゴリで分類されます。