Everything
2.8.2.1 マイクロコントローラ(CPU)をリセットしてから実行する

CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。

操作は,デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックします。

この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。

-

ボタンのクリック(「2.9.2 プログラムの実行を手動で停止する」参照)

-

PCがブレークポイントに到達(「2.9.3 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照)

-

フェイルセーフ・ブレークの発生(「2.9.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】」参照)

備考

この操作は, ボタンをクリックしたのち, ボタンをクリックした場合と同等です。