プログラムを実行します(「2.9 プログラムの実行」参照)。
プログラムを実行することにより,割り込みイベントを設定した箇所の命令実行直前で割り込み要求が発生し,CPUが割り込みを受け付けると割り込み例外処理を実行します。
注意 1.
発生した割り込み要求が受け付けられ,割り込み例外処理が実行されると,割り込み要求はクリアされます。
注意 2.
発生した割り込み要求が保留中に,別の割り込みイベントによる割り込み要求が発生すると,割り込み優先順位が高い割り込みのみ有効となります。