トレース開始イベントに対して2つ以上のイベントを設定した場合,トレース開始イベントが次のような組み合わせ条件を満たした時点でトレース・データの収集を開始させることができます。
また,トレース終了イベントに対して2つ以上のイベントを設定した場合,トレース終了イベントのいずれかひとつでも条件が成立した時点でトレース・データの収集を終了します。
指定した順序で設定されたトレース開始イベントの条件が成立するとトレース・データの収集を開始します。 |
なお,設定したトレース・イベントを編集する場合は,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネル上において,トレース・イベントを選択したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」をクリックしてください。
ダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」を参照してください。
イベントの組み合わせに関しては,「(1) 組み合わせ条件の編集」の注意も参照してください。 |