[行番号/アドレス]エリア/[アドレス]エリア/[データ]エリアの表示形式は,ツールバーの次のボタンにより,自由に変更することができます。
ただし,プログラム実行中は,ボタンは無効となります。
表記
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
このパネル上の値を16進数で表示します(デフォルト)。
このパネル上の値を10進数で表示します。
このパネル上の値を8進数で表示します。
このパネル上の値を2進数で表示します。