2. 7 リソース情報ツールを起動する
リアルタイムOSの機能を利用したプログラムをダウンロードした際,自動的にリアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
または,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソーズ情報]を選択すると,リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
備考1. リソース情報ツールの複数起動はできません。
2. 詳細は,「RI78V4 V2.
xx.
xx/RI850V4 V2.
xx.
xx/RI600V4/RI850V4/RI850MP/RI78V4 デバッグ編」を参照してください。