Everything

プログラムの編集

 

2. カテゴリの作成

カテゴリの作成方法を説明します。

ユーザは,自由にファイルをカテゴライズすることが可能です。

 

プロジェクト・ツリーの[ファイル]を右クリックして[追加]→[新しいカテゴリを追加]を選択してください。

 

 

下図のように[新しいカテゴリ]ができ,自由にネーミングすることができます。ここでは,例として[ソースファイル]とします。

 

 

[hwsetup.c]をドラッグして[ソース・ファイル]上でドロップすると[hwsetup.c]が[ソース・ファイル]にカテゴライズされます。

 

 

例として2つのカテゴリを作成しました。