体験プログラムの概要
作成するプログラムと,Renesas Starter Kit for RX65N-2MB (RTK50565N2S10000BE)の概要を説明します。
1. 体験プログラムの概要
今回体験するプログラムは2つのLEDを交互に点滅させる簡単なプログラムです。プログラムの詳しい説明は付録の「サンプル・プログラムの説明」を参照してください。
LEDが交互に点滅します
2. Renesas Starter Kit for RX65N-2MB (RTK50565N2S10000BE)の概要
ターゲット・ボードとして用いるRTK50565N2S10000BE の概要は以下のとおりです。
スイッチは下記の通りに設定してください。
RTK50565N2S10000BE について詳しく知りたい方は,付録の「RTK50565N2S10000BEの仕様」を参照してください。
評価用LED0 :ポート73(P73)がLOWで緑色に発光します。
評価用LED1 :ポートG7 (PG7)がLOWで橙色に発光します。
E1/E2 Lite(14pinコネクタ) :オンチップ・デバッグに使用します。
SW4 Pin1 :OFFにしてください。(MCUをシングルチップモードに設定します)