Everything

プログラムのリビルド

 

作成したプログラムをリビルドします。

 

1. ビルド・プロジェクト

編集中のすべてのファイルおよびプロジェクトを保存し,リビルドします。

保存ボタンをクリックしてください。

 

[リビルド・プロジェクト]ボタンをクリックしてください。

 

リビルドが正常に完了したかを確認してください。正常にリビルドが完了した場合,ロード・モジュール・ファイルが作成されます。

 

ワンポイント・アドバイス

エンディアンの変更

 本演習で使用するプロジェクトはリトルエンディアンで動作します。

ビッグエンディアンで動作させる場合は、以下の手順で修正を行ってください。

プロジェクトツリーのビルドツール上で右クリックして[プロパティ]を選択してください。

[共有オプションタブ]を選択し、以下のように設定してください。

「デバッグ・ツールのエンディアン設定も変更しますか?」が出力されますので「はい」を選択してください。