Everything

CS+の起動

 

3. プラグイン設定

本チュートリアルでは,スマート・コンフィグレータ機能を使用しませんが,

スマート・コンフィグレータ機能を使用する場合,下記手順に従いプラグインが

ONになっているか確認します。

 

メニューの[ツール]から[プラグイン管理]を選択してください。

下図のように情報を設定後,[OK]ボタンをクリックしてください。

 

 

「はい」ボタンを押下しCS+を再起動してください。