Everything

CS+の起動

 

3. プラグイン設定

本チュートリアルでは,端子配置機能やコード生成機能を使用します。

デフォルトで上記プラグイン機能はOFFとなっているため,下記手順に従いプラグインをONにする必要があります。

メニューの[ツール]から[プラグイン管理]を選択してください。

下図のように情報を設定後,[OK]ボタンをクリックしてください。

 

「はい」ボタンを押下しCS+を再起動してください。