デバッグ専用プロジェクトの作成は,「2.3.2 新しいプロジェクトを作成する」,または「2.3.3 新しいサブプロジェクトを追加する」で示したプロジェクトの作成方法と同様に,[プロジェクト]メニュー→[新しいプロジェクトを作成...],またはプロジェクト・ツリーでプロジェクト・ノードを選択したのちコンテキスト・メニューの[追加]→[新しいサブプロジェクトを追加...]を選択することでオープンするプロジェクト作成 ダイアログで行います。
ただし,デバッグ専用プロジェクトを作成するためには,プロジェクト作成 ダイアログ上の[プロジェクトの種類]において,[デバッグ専用]を選択します。
![](ProjectOperation_Jpn-573.gif)
すべての項目の設定注を完了したのち,[作成]ボタンをクリックすると,[作成場所]で指定した場所にデバッグ専用プロジェクトのプロジェクト・ファイルを作成し,プロジェクト・ツリー パネルに作成したデバッグ専用プロジェクトの構成がツリー表示されます。
![](ProjectOperation_Jpn-574.gif)