本タブでは,カテゴリ・ノード(ユーザが追加したファイルのカテゴリ),ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,カテゴリ・ノード(ユーザが追加したファイルのカテゴリ),ファイル・ノード以下に複数のソース・ファイルが存在する場合,それらに対するタブで同じ種類のタブ(例えば[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブ)を1つのタブにマージして表示します。タブの詳細については,「CS+ 統合開発環境ユーザーズマニュアル ビルド・ツール操作編」を参照してください。
(1) [カテゴリ情報]
(2) [記録]
[各カテゴリの説明]
カテゴリに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
カテゴリ名
|
ファイルを分類するためのカテゴリ名を指定します。
なお,本プロパティは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについてはグレー表示となり,変更することはできません。
|
デフォルト
|
ファイルのカテゴリ名
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力
|
指定可能値
|
1~200文字までの文字列
|
フォルダへのショートカット
|
フォルダへのショートカットを指定します。
相対パスで指定した場合は,メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのフォルダを基点とします。
なお,本プロパティは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについては表示されません。
|
デフォルト
|
空欄
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力,または[...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログによる編集
|
指定可能値
|
247文字までの文字列
|
記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,本カテゴリは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについては表示しません。
メモ
|
ファイルのカテゴリにメモを追加します。
1行に1項目ずつ指定します。
追加したメモはサブプロパティとして表示します。
|
デフォルト
|
メモ[項目数]
|
変更方法
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集
サブプロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能
|
指定可能値
|
256文字までの文字列
256個まで指定可能です。
|