このタブでは,プロジェクトで設定しているマイクロコントローラに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1) [ファイル情報]
(2) [マイクロコントローラ情報]
(3) [IOR表示方式]【RH850】
(4) [記録]
[各カテゴリの説明]
ファイルに関する詳細情報の表示を行います。
|
ファイル名
|
デバイス・ファイルのファイル名を表示します。
|
|
デフォルト
|
デバイス・ファイルのファイル名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
絶対パス
|
デバイス・ファイルの絶対パス名を表示します。
|
|
デフォルト
|
デバイス・ファイルの絶対パス名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
マイクロコントローラに関する詳細情報の表示を行います。
|
マイクロコントローラ名
|
メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトで使用するマイクロコントローラを表示します。
|
|
デフォルト
|
メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトで使用するマイクロコントローラ
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
愛称名
|
使用するマイクロコントローラの愛称名を表示します。
|
|
デフォルト
|
使用するマイクロコントローラの愛称名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
ファイル・バージョン
|
使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルのバージョンを表示します。
|
|
デフォルト
|
使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルのバージョン
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
バンク・サイズ[Kバイト]
|
使用するマイクロコントローラのバンク・サイズ[Kバイト]が10進数表示されます。
なお,このプロパティは,メモリ・バンク搭載品の場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルに記録されているバンク・サイズ
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
内部/内蔵ROMサイズ[Kバイト]
|
使用するマイクロコントローラの内部/内蔵ROMのサイズ[Kバイト]が10進数表示されます。
|
|
デフォルト
|
使用するマイクロコントローラの内部/内蔵ROMのサイズ
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
内部/内蔵RAMサイズ[Kバイト]
|
使用するマイクロコントローラの内部/内蔵RAMのサイズ[Kバイト]が10進数表示されます。
|
|
デフォルト
|
使用するマイクロコントローラの内部/内蔵RAMのサイズ
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
リセット・ベクタ・アドレス
|
使用するマイクロコントローラのリセット・ベクタ・アドレスです。
リセット・ベクタ・アドレスについては,デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。
なお,本プロパティは,デバイスがPE1を持っている場合,またはシングルコアの場合に表示されます。
|
|
デフォルト
|
ターゲット・デバイス固有の値
|
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力
|
|
指定可能値
|
0~FFFFFFFF(0xなしの16進数)
|
|
PEnのリセット・ベクタ・アドレス
|
使用するマイクロコントローラのPEnのリセット・ベクタ・アドレスです(n:コア番号)。
リセット・ベクタ・アドレスについては,デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。
なお,本プロパティは,デバイスがPEnを持っている場合に表示されます。
|
|
デフォルト
|
ターゲット・デバイス固有の値
|
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力
|
|
指定可能値
|
0~FFFFFFFF(0xなしの16進数)
|
IOR表示方式に関する詳細情報の表示を行います。
|
IOR表示方式
|
プロジェクトのIOR表示方式を表示します。
|
|
デフォルト
|
プロジェクトのIOR表示方式
|
|
変更方法
|
変更不可
|
記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
メモ
|
マイクロコントローラ情報にメモを追加します。
1行に1項目ずつ指定します。
追加したメモはサブ・プロパティとして表示されます。
|
|
デフォルト
|
メモ[項目数]
|
|
変更方法
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集
サブ・プロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能
|
|
指定可能値
|
256文字までの文字列
256個まで指定可能です。
|