コンパイル・オプションの設定,アセンブル・オプションの設定で,ファイルの依存関係に影響する変更(インクルード・ファイルのパスの変更,Cソース・ファイル,およびアセンブリ・ソース・ファイル中にヘッダ・ファイルのインクルード文を追加など)を行った場合は,該当ファイルの依存関係を更新する必要があります。
ファイルの依存関係の更新は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクトに対して行います。
[ビルド]メニュー→[依存関係の更新]を選択してください。
 
[ビルド]メニュー→[アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]を選択してください。
| 
図 2.61 | [アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]項目 | 
 
| 
備考 | ファイルの依存関係を更新する際,エディタ パネルで編集中のファイルがある場合は,該当ファイルを一括して保存します。 | 
 
依存関係ファイル(インクルード・ファイル)は,プロジェクト・ツリー上のソース・ファイルにぶら下げて表示することができます。
| 
図 2.62 | プロジェクト・ツリー パネル(依存関係ファイル表示後) | 
 
なお,依存関係ファイルの表示は,以下のタイミングで更新します。
| 
- | プロジェクトを読み込んだのち,初めてビルドを実行したとき | 
| 
- | ツールバーの  をクリックしたとき | 
| 
- | [ビルド]メニュー→[依存関係の更新]を選択したとき | 
| 
- | [ビルド]メニュー→[アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]を選択したとき | 
| 
備考 2. | プロジェクト・ツリーに表示している依存関係ファイルの情報は,プロジェクト・ファイルには保存しません。 | 
 
以下の注意は,オプション ダイアログの[全般 - ビルド]カテゴリで[利用可能な場合、依存関係の更新にコンパイラを使用し、解析速度より解析精度を上げる]をチェック,およびプロジェクトで選択したコンパイラがCC-RH V1.00.00以上,CC-RX V2.00.00以上,CC-RL V1.00.00以上のいずれかの場合は該当しません。
| 
注意 1. | CS+は,インクルード・ファイルの依存関係のチェックにおいて,#ifなどの条件文やコメントをサポートしません。そのため,ビルドに不要なインクルード・ファイルを,必要なファイルであると認識するケースがあります(以下の例において,header1.h,header5.hは,ビルドに必要であると判断します)。
 | 
| #if         0 #include    "header1.h"     /* 依存関係ありと判断する */ #else                       /* ! zero */ #include    "header2.h"     /* 依存関係あり */ #endif   #define     AAA #ifdef      AAA #include    "header3.h"     /* 依存関係あり */ #else #include    "header4.h"     /* 依存関係あり */ #endif   /* #include    "header5.h"     /* 依存関係ありと判断する */ */ | 
| 
注意 2. | CS+は,インクルード・ファイルの依存関係のチェックにおいて,コメント文のあとに記述したインクルード文をサポートしません。そのため,ビルドに必要なインクルード・ファイルを,不要なファイルであると認識するケースがあります(以下の例において,header6.h,header7.hは,ビルドに不要であると判断します)。
 | 
| /* comment */   #include    "header6.h"     /* 依存関係なしと判断する */   /* comment */  #include    "header7.h"                 /* 依存関係なしと判断する */ |